This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:Altium 设计工具 PCB 封装

Guru**** 2531600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348856/lmg2100r044-altium-designer-pcb-footprint

器件型号:LMG2100R044

您好、

从 Altium CAD 模型的 TI.com 下载并导入到 Altium Designer v22中。 可以查看 SchLib、但 PCB 占用空间(PcbLib)缺失、请将可用的 PCB 占用空间发送给我、谢谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、  

    如果 您使用的是 TI Altium 许可证、您应该有权访问 Vault -其位于屏幕右上角。 选择 Altium Vault - TI、然后搜索 LMG2100。 然后右键单击该设备、再单击"Place"。  

    请告诉我这是否适合您。  

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    希望你很好。

    我在 设计中使用 MCT8329A1I。 我在 TI 页面上找到了评估板的 Altium 本机文件。 我想将组件导入到我的设计中以节省时间。 很遗憾、schlib 无法访问、组件来源于 Altium Vault - TI。 有可能访问 TI 库吗?

    如果我可以访问 TI Altium 库会很有帮助、因为它可以节省在 schlib、pcblib 等中重新创建组件的时间。

    谢谢。

    Kesav.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kesav:  

    我们正在尝试为该器件型号找到合适的支持组。 请允许我们留出一些时间与您联系并提供答案。  

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kesav:

    您可以从 TI.com 上产品页面的 "设计和开发"部分下载 MCT8329A1的原理图、封装和3D 模型。  

    点击"View options"将转到 Ultra Librarian 网页、您可以在其中下载将 MCT8329A1器件导入 Altium 所需的所有数据。 下载内容还包含有关如何将 MCT8329A1文件导入 Altium 的说明指南。

    此致、

    约书亚