This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010515B:DCP010515DP-U

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355157/dcp010515b-dcp010515dp-u

器件型号:DCP010515B

你(们)好!

我使用下面所示的图表;随附文档。

我的恒定电流范围是 SENS_Pressure Sensor_In 1和 SENS_Pressure Sensor_In 1引脚上的1 mA 至24 mA。

为什么 DCP010515DB-U 在24 mA 时的电压从30V 降至25V?

我这么说的意思是、将数据表中66mA 的标示电流串联时、得到33mA (33mA)。

感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../DCP010515DP_2D00_U.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、没问题、我们有降额、但这是正常的。 图6-18. 负载调整率

    卡上的测量问题

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Druilhe:

    感谢您使用 OUT 器件进行设计、也感谢您快速更新。  实际上我只是写的答复你的第一篇文章,而你的第二篇文章来了:-)   

    请告诉我们是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    友好