This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:pH 电压超过7V

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54678, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354815/tps54678-ph-voltage-over-7v

器件型号:TPS54678
主题中讨论的其他器件: TPS62867

戒律:

我 在 TPS54678数据表中发现、Vin=6V、PH 电压明显超过7V。 请帮助检查在这种情况下是否有风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这对于任何降压转换器来说都是正常的、但不是问题。  在 D/S 的第4页上、有 PH 节点的交流额定值显示了这一点。

    这是一个旧器件。  TPS62867是否满足您的需求?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris:

    您是指 D/S 第4页吗? 我找不到 PH 节点的交流额定值参数。 您能帮助在此处截取图片吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。