This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87523-Q1:LP87523 CLKIN 确定性

Guru**** 2506535 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87523-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353794/lp87523-q1-lp87523-clkin-deterministic-nature

器件型号:LP87523-Q1

您好!  

对于即将开始的项目、我们计划使用多个连接到同一个电源轨的 LP87523、因此希望通过一个通用的相移时钟将其同步。

仔细查看数据表、我们似乎无法找到时钟同步功能的确定性特征。

换言之:对于给定的时钟信号、我们是否可以保证无论 LP87523内部状态如何、开关始终同时发生?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    LP87523 CLKIN 引脚允许连接到外部时钟、不过对于您所描述的这种情况、标称频率应介于1 MHz 和24 MHz 之间。 这也可以通过搜索术语"时钟"在数据表中以及在数据表第21页的第8.3.2节中读取。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这正是我所理解的。

    但这不是我的问题:"时钟到 MOSFET 开关时间"的延迟是否确定?

    我想确保、如果我将同一个相移时钟用于多个 LP87523-Q1、那么每个 LP87523-Q1将在不同的时间切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    如果每个 LP87523都连接到"不同的"CLKIN 信号、则应根据对应的信号随差值切换。 我相信您所问的是什么?

    如果它们连接到同一 CLKIN 信号、则应在相应的输入信号处进行切换。  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的字段:

    非常感谢您的回答!

    我的问题是关于"应该"在你的句子,我需要这是一个确定性,以确保能够执行交错...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    我对暗示的任何猜测表示歉意,但我并不打算这样做。

    如果每个 LP87523都连接到'"差异"CLKIN 信号,则它们应根据相应的信号切换差异。

    TI 指定以这种方式运行的器件。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的字段:

    抱歉是持久存在、但您在数据表的哪里看到了 CLKIN 和内部 MOSFET 控制信号之间的关系? 我期望一个时序图的一些种类:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    无需道歉。 我不知道为什么团队在初始测试或开发期间没有在数据表中包含此类内容、但可能同步时钟功能部分旨在进行直观描述、但不显示。  

    谢谢。
    字段