This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:有关波特的问题

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341904/tps548a28-question-on-bode

器件型号:TPS548A28

大家好、

客户在双电源轨中使用 TPS548A28。 对波特有一些问题。 您可以进行评论吗?

1)、 0.75V Merlin 电源轨、TPS548A28、Vin=12V、L=1.5uH、 C= 47uFx5、Rdivider _up=2.92k、Rdivider 向下=10k、CFF=2200p

【问题】相位曲线在高频率下起伏较大,在这种情况下我们无法读取 GM。

左:空载;  

右侧:满负载3A。

2)、3.3V 辅助电源轨、TPS548A28、Vin=12V、L=2.2uH、 C= 100uFx3、Rdivider _向上=45.3k、Rdivider _向下=10k、CFF = 470p

左:空载;  

右侧:满负载5A。

【问题】相位曲线在高频率下起伏较大,在这种情况下我们无法读取 GM。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:  
    该设计的频率是多少?
    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    其频率为600kHz。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢您!  

    与其他帖子相同的评论  

    请将我们可以查看的 SCH 发送给我们。 相位、交叉频率 看起来不错。  一旦我们审查了 SCH、我们就可以再次确认。 我不@相位在发生什么,为什么继续增加这样的 高频. 发送给我们 SCH 我们会进一步检查它。   

    该器件是基于 COT 的控制器 DCAP3、始终是使用瞬态测试复查稳定性的好做法。   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭主题请单击已解决我的问题或重新发布以获得更多帮助