This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J060:波特图问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341895/tps54j060-bode-plot-questions

器件型号:TPS54J060

团队好,

客户测试 TPS54J060的环路并对波特图有疑问。  

VIN=12V、Vout=1.0V、L=1.5uH、Cout=47uFx3、Rdivider _up=1.1k、 Rdivider _down=10k、Cff = NA。

问题:曲线不平滑、我认为它们源于波特仪表中低频率和高频率下的失真。 你有什么意见吗?

左:空载;
右侧:满负载1.5A。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:  
    器件的频率是多少?  
    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    其频率为600kHz。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢您!  

    请将我们可以查看的 SCH 发送给我们。 相位、交叉频率 看起来不错。  一旦我们审查了 SCH、我们就可以再次确认。 我不@相位在发生什么,为什么继续增加这样的 高频. 发送给我们 SCH 我们会进一步检查它。   

    该器件是基于 COT 的控制器 DCAP3、始终是使用瞬态测试复查稳定性的好做法。   

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hailiang、

    正在关闭主题请单击已解决我的问题或重新发布以获得更多帮助