This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 SMBus 主模式和从模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354407/bq40z80-bq40z80-smbus-master-mode-and-slave-mode

器件型号:BQ40Z80

您好、TI 团队、

我们的产品有(1)智能电池系统和(2)电池组应用如下:

对于智能电池系统、BQ40Z80使用具有主模式的 SMBus1.1。 对于电池组应用、来自直流风扇的 MCU 将 I2C 配置为主模式并将 BQ40Z80配置为从模式。

我的问题是如何在条件1和条件2下从主模式或从从从从模式自动切换到主模式?

 希望得到您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 CHUANLIANG:

    您需要启用广播模式(BCAST)、以便监测计能够与充电器通信。 MCU 将能够自动与电量监测计通信。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您可能不完全了解我们的应用。 我知道如果启用 BROADCAST 模式(主模式)、充电器 MCU 可以与监测计通信。 在这种情况下、如果便携式电池组为风扇系统供电、风扇系统的 MCU 应该是主器件、如何实现从器件的 BQ40Z80?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 CHUANLIANG:

    当与 BQ40z80通信时(例如:想要从寄存器获取数据)、电量监测计将处于从模式。 这是 BQ40z80的默认行为。

    此致、

    尼克·理查兹