This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:如何正确计算超级电容器参数

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353929/tps61094-how-to-properly-calculate-supercap-parameters

器件型号:TPS61094

嘿升压转换器团队、

我有一位客户在 新项目中评估了 TPS61094、我们希望您能为如何正确计算超级电容器参数提供指导;请参阅下面的查询摘要!

我们有几个关于产品手册 SLVAF41A 的技术问题、我们在第10页段落末尾的段落"一次传输的功耗约为4J"上尚不清楚。 根据我们对3.3V、250mA 和250ms 的计算、所需的能量应该为0.2J、不确定4J 来自哪里、使用此值可以得出所需超级电容器的电容。  

我们为系统计算出的超级电容器为0.22F、但希望您的团队确认这是正确的。 请告诉我们您需要提供哪些其他信息来提供反馈并帮助确认设计计算结果。

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    3.3V、250mA、250ms 仅适用于一个脉冲。

    但在传输期间通常会有多个脉冲电流、这取决于您使用的通信模块、您需要传输的数据以及 传输协议等。 您可以用下图作为参考。

       

    本应用手册中的250mA、250ms 或4J 只是一个示例。

    客户可以在传输期间测试实际负载电流波形、然后获取 完整数据传输过程中的总能耗。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Nathan! 我将把这个 问题传达给客户、并让他们直接在这里评论、并提出他们可能遇到的任何跟进问题。

    -马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很好。 如果有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan、我是 Antonio Fematt、这个项目的负责人、现在我们已经没有更多问题了、我们已经准备好使用 TPS61094进行初始设计、我们将在下周进行测试、如果我们发现任何问题、 我将在这里向您介绍。

    安东尼奥