嘿升压转换器团队、
我有一位客户在 新项目中评估了 TPS61094、我们希望您能为如何正确计算超级电容器参数提供指导;请参阅下面的查询摘要!
我们有几个关于产品手册 SLVAF41A 的技术问题、我们在第10页段落末尾的段落"一次传输的功耗约为4J"上尚不清楚。 根据我们对3.3V、250mA 和250ms 的计算、所需的能量应该为0.2J、不确定4J 来自哪里、使用此值可以得出所需超级电容器的电容。
我们为系统计算出的超级电容器为0.22F、但希望您的团队确认这是正确的。 请告诉我们您需要提供哪些其他信息来提供反馈并帮助确认设计计算结果。
此致、
马特·卡尔沃