This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650332-Q1:对于 TPS650332-Q1芯片的故障检测项目

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650332-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353303/tps650332-q1-as-for-the-fault-detection-items-of-the-tps650332-q1-chip

器件型号:TPS650332-Q1

您好、TI 团队

        至于 TPS650332-Q1芯片的故障检测项目、根据下图 SM1至 SM3的故障检测项目、文档提到了本地 MCU (如果有)或 Vision -ECU 检测到 PMIC 关断、此处应满足哪些检测条件。
        是否需要外部硬件来检测电压值?

1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

     无需 外部硬件来检测电压值;该芯片内置了对所有 UV、OV 和 OC 的电压监控器。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需 外部硬件来检测电压值;该芯片内置了对所有 UV、OV 和 OC 的电压监控器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答;
    对于上述 SM01~SM03项目的故障检测、是否有相应的寄存器可用作判断依据? 对应的寄存器是什么?
    而这些文档对于 VMON 有何意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

     您似乎尚未查看器件完整数据表。 请遵循此 常见问题解答 以获取器件完整的数据表、然后从中找到所有答案。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答;

     根据手册、仍然无法确定 SM01至 SM03故障项目的相应寄存器。 请列出相应的登记册和判断标准吗?
     附件为相应的数据手册。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

     所有状态寄存器都是 相应的寄存器:

    1Fh FAULT_STATUS_BUCK1 BUCK1故障状态寄存器
    20h FAULT_STATUS_Buck2 BUCK2故障状态寄存器
    21h FAULT_STATUS_BUCK3 BUCK3故障状态寄存器
    22h FAULT_STATUS_LDO LDO 故障状态寄存器

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答:

    以下是我的故障判断逻辑。 您能否确认我是否理解正确?

    SM01

    if ((reg_1F & 0x01U)||(reg_20 & 0x01U)||(reg_21 & 0x01U))
    {
     这是在 TI.com 上检测电源电压欠压故障、

    SM02

    if ((reg_1F & 0x20U)||(reg_20 & 0x20U)||(reg_21 & 0x20U))
    {
    本次是在 TI.com 上检测电源电压过压故障、

    SM03
    如果(REG_220x09U)
    {
     本次课程的主题是"INTLDO REF ERR FAULT"

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的"0x01U"、"0x20U"意味着什么? 其中的每个位都有其各自的含义;请查看完整的数据表。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    如图0x01所示、当位0为1时、表示该故障欠压。
    如果 Bit5为1、则0x20是过压故障。
    上述逻辑是否符合文档内容的标准。

    对于 SM03、仍有一些问题。
    故障诊断是否基于 FAULT_STATUS_LDO 的状态位? 您能否提供相应的逻辑诊断条件?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

     是;上述逻辑符合文档内容的标准。  

      基于 FAULT_STATUS_LDO 的状态位进行故障诊断、并且我们没有其他相应的逻辑诊断条件。

     您能向您当地的 TI FAE 查询一下吗? 如果需要进一步的问题、我们可以安排 WebEx 会议。  

    谢谢!

    菲尔