This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:PCN20221216002检查脉冲宽度短路电流+15V

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354603/ucc28c43-pcn20221216002-check-pulse-width-short-circuit-current-15v

器件型号:UCC28C43

您好!

我们的组件经过了填充测试仪、因此在填充测试仪上遇到了遇到的难题。 当我们在 PCN20221216002实施之后开始使用组件时、就会发生此问题。

现在的主控制器是器件发生故障阶跃、我们在其中检查脉宽短路电流+15V。 Previousley 的结果大约为14015ms,现在测试仪显示为25ms。 。 是否有人知道  这两个参数在  PCN20221216002之后是否发生了更改 ?

我在 PCN 中唯一发现的信息是电气参数已被修改、但说实话、我需要知道确切的是哪一个。  

提前感谢!

什永蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Szymon,

    让我就这问题谘询一些同事,然后在4月26日的指引下回复。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可在数据表第4节"修订历史记录"中找到对数据表的更改

    特别是在第6页电气特性中、唯一的变化是用下划线标示的红色  

    我不明白你在做什么测试。 但您提出的更改如上所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿涛您好!

    谢谢你。 我是否应该明白、标有红色的参数是唯一 发生变化的与电压相关的参数?

    在实施 PCN 之前是否有相应的值? 我只是想比较 新值和旧值。  

    此致、
    什永蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于特征、是的、用红色下划线表示唯一的变化。 以下是上述更改之前的版本(修订版 G)(修订版 H):