This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8764-Q1:什么故障可能导致器件的读数低于?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353490/lp8764-q1-what-fault-could-lead-to-below-readings-from-the-part

器件型号:LP8764-Q1
主题中讨论的其他器件:UCD9090

在我们的系统中发生了一个故障、其中所有4个降压 SMPS 均关闭、当我们在故障后读回某些寄存器时、我们会看到:

INT_TOP:0xb1

INT_BUCK:0x03

 INT_BUCK_1_2:0x66

 INT_BUCK_3_4:0x66

 INT_VMON:0x00

 INT_GPIO:0x00

 INT_GPIO_1_8:0x00

 INT_STARTUP:0x00

INT_MISC:0x01

 INT_REGOTIATE_ERR:0x08

 INT_SEVERLE_ERR:0x00

 INT_FSM_ERR:0x02

由于所有4个降压稳压器都显示发生了 UV / SC、因此我们可以从此系统中得到什么? 我们是否可以读取任何其他寄存器来更好地了解所发生的情况? 仅供参考、在我们的系统中、当一个电源轨发生故障导致其关闭时、系统将关闭所有电源轨(LP8764的源除外)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahdi:

    此设备的专家目前不在办公室。 他将在2024年4月24日再次回来、看一下这个。

    此致!

    迈克尔·埃尔南德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahdi:

    在我看来、利用提供的信息、这看起来其中一个 BUCK 上存在 SC 故障、而 UV 故障是导致有序关断的结果。 但是、要确定哪个降压稳压器导致了问题、目前很难说、因为您提到 OSD 的配置方式使得任何降压稳压器上的任何中等程度的故障都将关闭所有电源轨。 因此、如果可能、我建议通过逐个电源轨隔离来进行调试、以确定哪个电源轨导致了该问题? 另外、请务必查看布局或原理图中为何存在 SC、或者查看可能导致此故障的任何内容。  

    Br、

    伊什蒂亚克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复, Ishtiaque! 我们在同一个系统中使用 UCD9090进行定序、还可以监控电压并记录故障。 通过查看 UCD 日志、可以看出 buck3的 UV 故障首先是该故障的主要原因。 知道这一点后、我有一个可能发生在这里的场景:

    我们知道、用于 buck3的电感器的 i_sat=4.5A-5.1A、而其 ILIM 设置为6.5A。 如果电感器电流接近5.5A-6A、由于电感器饱和导致电流斜率会变得更急剧、是否存在输入电压(3.3V)急剧下降的可能性、从而导致所有4个降压稳压器几乎同时运行 (也许 buck3要快一点)? 这就是我们看到所有降压稳压器出现 SC / UV 故障的原因。 请注意、此场景有一个节拍、这就是我们没有收到任何 VCCS_MON 错误的原因。 我们已启用 VCCA_UV_THR、且尚未屏蔽它、最后从 INT_VMON 读回0x00、所以这里没有中断或故障、为什么呢? 您是否考虑过此处可能导致所有4个降压稳压器显示 SC/Buck UV 故障的任何其他可能情况?

    我们能否更改配置文件、以便 PMIC 在故障情况下不会关闭所有电源轨? 当它看到一个降压稳压器下降时、UCD 会始终执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahdi:

    感谢您提供更多的投入。  电感器电流饱和是关键参数、通过减小电感和增加开关节点的电流峰值、肯定会导致破坏性行为。 您是否知道 BUCK3轨电流是否达到饱和水平? 如果是这种情况、那么您需要首先解决该问题。 尝试使用同一系列中的更高饱和电流替换电感器。  

    我认为降压输出轨的饱和问题不会严重影响输入电源、但我无法排除。 但是、如果没有、中断或 UV VCCA/OV 故障表明输入侧没有受到严重影响的情况。   

    可以更改 PMIC 配置、使其仅关断导致问题的电源轨。 但是、这需要更新 NVM。 我不知道您在使用哪个器件。 产品目录发布或特定于客户的定制器件。  

    Br、

    伊什蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ishtiaque、

    仍有一个主要问题(我在这里的第一条评论中提出)在这里仍未得到解答、这是什么可能的情况会导致日志显示 UV 所有4个 BUCK 的 SC/Buck? 我们知道、如果故障仅在一个降压稳压器上发生、则 PMIC 会关闭其他三个降压 SMPS、但它仅报告受影响的降压稳压器的故障、而不是所有4个降压稳压器的故障。 这里可能发生了什么 导致出现上述日志? 请为可能出现的情况提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahdi:

    请告诉我什么是器件 OPN? 因为如果不知道器件 NVM、我们将难以了解问题性质和器件行为。  

    Br、

    伊什蒂亚克