This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:如何控制输出电平

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354770/lm3481-how-to-control-output-level

器件型号:LM3481

我们需要以下规格:

输入电压= 12V

VOUT = 24V、2A

通过 PIO 引脚进行 V 输出控制。

我们目前使用的电路图如下。

PIO 控制 L (0V)=输出电压12V

PIO 控制 H (3.3V)=输出电压24V

 我们希望输出电平为0V。

请告诉我 th 是如何修改电路的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaewook:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    请帮助我阐明他们的设计目标。
    现在、其升压设计的输出将调节到24V。
    现在它们需要可调输出电压、以便在12V 和24V 输出电压之间切换。 是这样吗?
    由于输入电压已经是12V、要达到12V、器件将进入待机模式。

    其 PIO_CONTROL 信号连接到器件的 FA/SYNC 引脚。 该引脚用于设置开关频率或同步到外部时钟信号。
    要调整输出电压、需要更改 FB 引脚处的反馈电阻。
    要禁用该器件、他们需要将 UVLO 引脚拉低。

    此致、
    尼克拉斯