This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:新版电池管理 IC 和无线电源接收器

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A, BQ25155, BQ25120A, BQ51013B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354089/bq25121a-new-version-of-battery-management-ic-and-wireless-power-receiver

器件型号:BQ25121A
主题中讨论的其他器件: BQ25155BQ25120ABQ51013BBQ51003

我很高兴为您提供以下主题:

您好!

我的应用涉及到通过 Qi 兼容性接收无线电源、以及使用 bq25121A 等类似选项为电池充电。bq25121A 具有集成式降压转换器和支持 I2C 通信的 LDO、可获取电池状态。

您能否建议使用最新版本的 bq25121A 对于新开发和无线电源接收器、满足最低 Qi 版本标准 1.2 或更高?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhruvit、

    我们将调查您的问题、并在当天结束时作出回应。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    BQ25121A 是随 BQ25120A 一起提供的最新版本。 如果您想要集成降压和 LDO、那么这些充电器是理想之选。 BQ25155还包括集成的 LDO 电源轨以及 ADC 和其他功能、作为可能的替代方案。

    对于无线充电器、您可能需要检查 BQ51013B (5V 1A WPC 1.2 QFN/WCSP)或 BQ51003 (5V 500mA WPC 1.2 WCSP)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J·海

    感谢您的建议、我将 BQ51013B 和 BQ25120A 结合在一起是否算好?
    接下来是能否获取 IC 的设计文件以便进行无缝评估  
    此外、还建议采用尺寸为25mm 至30mm 或更小的小型外壳的无线线圈...

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhurvit:

    为了进行评估、我们提供了适用于这些器件的评估模块。

    您可以参考 BQ25120AEVM 设计文件

    对于 BQ51013B、您可以参考 数据表布局部分进行设计以及 EVM 用户指南。 如果我找到线圈设计建议、我将更新、但最好查看 BQ51013xEVM 作为参考。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享

    而推荐用于小型外壳的线圈或任何线圈则可以无缝接收电源   

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    遗憾的是、我对小型线圈没有任何建议。 最好使用 BQ51013B 器件型号创建新的 E2E 螺纹、以获取有关线圈设计的建议。

    此致。