This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:请给出一些建议以便于审查原理图设计、谢谢。

Guru**** 2502485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354817/tlv62568-please-give-some-suggestions-for-your-help-in-reviewing-the-schematic-design-thank-you

器件型号:TLV62568

请提供一些建议以帮助您审查原理图设计、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    感谢您使用 E2E。

    对原理图添加一些注释:

    • 请移除 SW 输出上的470p 和10R、因为这 会影响通用环路行为。
    • 输出电容器应降低至47µF (2x 22µF)的最大值、请参阅数据表。
    • 为了获得更高的效率、反馈分压器的值应在2x 100k 的范围内更大。
    • 添加一个 6.8pF 的前馈电容器以提高环路带宽。

    我希望这有助于形成有效的原理图。

    此致、SEPP