This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:GND 路径上出现烧毁现象

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351422/tps25947-burnt-phenomenon-on-gnd-path

器件型号:TPS25947

您好!

我的客户使用 TPS259470L 来实现电源多路复用器应用、他们发现 GND 路径上存在烧毁现象。

我不确定输入/输出引脚是否未添加任何过孔、这是根本原因吗?

您能帮助查看原理图和布局吗? 如果需要修改、请告知。 谢谢!

TPS259470L_Layout:

e2e.ti.com/.../TPS259470L_5F00_layout.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我会在周一 EOD 回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我建议在输入端使用 TVS、在输出端使用肖特基以实现瞬态保护。 其器件绝对最大值违例、可能会导致烧毁失败。  

    请参阅 数据表中的10.1瞬态保护。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论。

    如果 IN/OUT 引脚未添加任何通孔、是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不使用过孔会导致不良的热性能、并且在大电流条件下、器件结温可能会很高、但不应导致意外故障。