This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354628/tps61196-tps61196

器件型号:TPS61196

大家好!  
我使用 TPS61196驱动需要56/58V 和600 -720mA 的背光。  
我在这里也应用了原理图。  

为此、我将"每通道电流"设置为约114mA、其中5个通道为并联、我使用一个10M 欧姆接地。  

问题是什么:>>当 PWM (20Khz)为100%时、我试着给它加电、它的输出电压非常高-约为76V、并保持该电平、然后背光闪烁。
然后、我将 PWM 的占空比减小到大约70%、停止闪烁、然后我再次将 PWM 增加到100%、它在没有闪烁的情况下工作正常、Vout 为56V。  

我测量了5个并联通道的 IFBV ,这里是电压:这是当存在闪烁和输出电压为76V 的时候。

然后、如我所说、我将 PWM 减少到大约60%或相近的值、闪烁消失了、然后我将 PWM 重新增加到100%、现在就是 IFBV 电压(测量值0.52V):


输出电压现为56V、一切正常。  

我做了一些事情解决了这个问题,我把 ISET 设置为每通道160mA 和5*160= 800mA 在面板的 IF 范围内,从 PWM=100%开始不再闪烁。  

但问题是:  
-不管这个问题是通过增加 ISET 解决的,我想明白为什么它不能在114mA 每通道,因为它无论如何应该起作用,尽管电流,随着我减小 PWM 然后再增加到100%,一切都很好。  

问题在于以最大 PWM 启动 TPS61196、而输出电压(76V)远远高于电池板电压(大约56V)。  


谢谢、Tsvetomir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetomir:

    如何将5个并联 LED 灯串与6个 IFB 引脚连接?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  
    只是我将 IFB1短接至 IFB2至 IFB3至 IFB4至 IFB5、且 IFB6悬空/打开。