This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:可以轻松地与具有 BQ34Z100-R2和 BQ76942的定制电路板进行通信

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-R2, BQ76942, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354385/bq34z100-r2-easy-way-to-communicate-with-custom-board-which-has-bq34z100-r2-and-bq76942

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ76942EV2400BQSTUDIO、BQ34Z100

大家好!

我们使用 BQ34Z100-R2和 BQ76942制作了定制电路板。  

我们希望 将其连接到 BQStudio。 我们是否可以将 EV2400 用于此目的?

您能否说明正确的做法、以及我们是否必须执行一些特殊过程才能使   EV2400 与 BQ34Z100-R2和 BQ76942配合使用并与 BqStudio 通信。

在本例中、 BQ34Z100-R2和 BQ76942位于同一条 I2C 线路。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EV2400将适用于 BQ34z100和 BQ76942。 但是、如果您想同时在 bqStudio 上打开两个、则需要将2个 ev2400与2个 bqStudio 实例同时打开。 位于同一 I2C 线路上的两条线路不应成为问题、因为它们都具有自己的地址。

    以下是一个可能有用的参考设计:)- -010030参考设计| TI.com

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 感谢您的确认!

    此致!

    维迪特