This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:IC 特性说明?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345956/ucc25660-ic-feature-explanations

器件型号:UCC25660

您好!

您能否解释一下该 IC 是否具有功率限制功能、而不仅仅是锁存或自动恢复保护机制?

我可以说/认为的是、它使用逐周期谐振回路电流信息以及 FBReplica、以便在发生功率限制情况时调整功率限制。 请告诉我哪里/如果我错了、并详细说明此功能是如何工作的(假设存在)。

加油打气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件确实具有基于 TSET 的逐周期过流保护(OCP)以及在软启动期间。  请参阅数据表中的以下信息。

     如果 VFB 大于4.75V 的持续时间超过100ms、该设计确实提供第二级过功率保护、它将关闭控制器并反应软启动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清了一些信息、但您能直接回答我提出的问题吗? 它有、或者没有功率限制功能? 它似乎没有,它没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件确实具有基于 TSET 的逐周期过流保护(OCP)以及在软启动期间。  请参阅数据表中的以下信息。

     如果 VFB 大于4.75V 的持续时间超过100ms、该设计确实提供第二级过功率保护、它将关闭控制器并反应软启动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、

    您能否解释一下功率限制特性具体是什么意思? 当达到限值时、您希望 IC 有什么反应?

    正如 Mike 提到的、有利用 VFB 电压的过载保护功能。 不确定这是否是您需要的。

    此致!