UCC28950问题20240318
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCC28950问题。
您好!
感谢您与我们联系。
我理解 RABSET 表达式中的拼写错误。
如果是、请告诉我正确的公式。
在之前的应用中有一条声明:如果 ADEL 对地短路、则 KA = 0、我在计算时将 KA = 0。 这仍然有效吗? 如果无效、请告诉我正确的方法。
关于死区时间测量的问题、我正在检查 UCC28950输出端子的波形。
通过 UCC28950的输出确认了这一点、因此不包括由所用驱动器 IC 引起的延迟。
此外,我还没有收到我上次问的以下问题④和⑤的答复,因此请也回答这些问题。
④How 我们应该假设该 IC 本身在死区时间方面有很大的变化?
⑤I 希望获得有关 IC 变化、 温度波动引起的变化 和老化恶化的信息。
我们的时间已经过了,因此,我们感谢您的合作,尽快作出回应。
此致、
UCC28950问题。
您好!
我收到了有关此 IC 针对温度变化的精度的信息。
非常感谢。
可以认为此信息还包括 IC 本身的变化标准吗?
此外,我们应该如何看待老龄化恶化?
此外,关于 RABSET 公式,在应用程序中有一个拼写错误,我们还没有收到正确公式的答案。
目前、计算无法开始、也无法确认计算值是否与实际值匹配。
这个问题是最重要的。
由于时间紧迫、我们感谢您的及时响应。
此致、
您好!
这些器件参数记录在数据表中。 我不确定您能解释变体标准的含义是什么?
关于器件的老化、以下链接提供的信息应该有助于回答这些问题。
https://www.ti.com/support-quality/faqs/product-shelf-life-faqs.html?keyMatch=SHELF%20LIFE
RABSET 中的拼写错误位于答案而非计算中。 因此、您应该能够使用此计算。 您已经验证过、但实际情况略有不同。 我曾要求您直接在输出中查看以便进行澄清。 如果你没有时间,这是可以的。
对于设计本身、您需要对 ZVS 的时序进行微调。 这是因为很难精确地估算开关节点电容。 我建议在10%负载下加载设计、然后将延迟设置为谷底开关。
此致、