This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25710:选择 UCC25710作为我的背光驱动器

Guru**** 2503575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352609/ucc25710-choose-ucc25710-to-be-my-backlight-driver

器件型号:UCC25710
主题中讨论的其他器件:TPS61169
您好!
目前、我有两个源可以整合到我的设计中、我希望一个源可以通用。 我对 UCC25710DW 进行勘测、使其成为我的背光驱动器。  
由于我的设计环境温度为60摄氏度、我必须认为温度 裕度会足够。
它可以满足我的设计吗?
和我的两个 LCD 规格如下所示、请帮助检查一下。
此致。
吴瑞荣
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruei、您好!

    我们的专家将审查您的问题、并在明天与您联系。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您有解决方案吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    或者、我可以 在我的设计中使用 TPS61169。

    请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruei、

    您可以参考此参考设计了解一些想法。  https://www.ti.com/tool/PMP4350

    系统要求不完整。 请分享完整的要求吗?

    谢谢。