This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:BIAS 引脚处的电容

Guru**** 2521020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354315/tps7a52-q1-capacitance-at-bias-pin

器件型号:TPS7A52-Q1

您好!

我在设计中使用 TPS7A5201-Q1 LDO。

  1. 使用一个 LDO 从1.2V 生成0.9V (@0.4A)电压
  2. 另一个 LDO 用于从1.5V 生成1.2V (@1A)电压。

我正在将5V 电源连接 到 两个稳压器的 BIAS 引脚。 根据数据表、BIAS 引脚处的最小电容应为10uF。

是否可以组合两个电容器并 为2个 LDO 的两个偏置引脚仅连接一个22uF (这样做是因为空间受限且我的板载多个此类 LDO)?

 还是严格建议 在每个 IC 的 BIAS 引脚处单独连接10uF?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    要求不仅仅是每个 LDO 偏置引脚的阻抗规格、而是电容。  一个电容为10uF 的电容器将同时满足两个 LDO 的阻抗目标、因此只需要一个电容器。  每个 LDO 不需要电容器。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    谢谢你的答复。 该电容器是否有布线和电容器放置指南?