This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:稳定性问题和仿真模型

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25660, TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340765/ucc25660-stability-issues-and-simulation-model

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件: TL431TLV431

能否与 TI FAE 讨论如何获取 UCC25660的仿真模型(希望可以使用某个示例 LLC 设计或参考设计的工作仿真、以此为起点)? 我想我的常规 FAE (目前正在度假)在几个月前说、TI 有 UCC25660的内部模拟/模型、一旦我的雇主与 TI 签订了 NDA、他们就可以共享该模型。

我常规的 FAE 目前在度假、我刚刚签署了 NDA、并将其发送给了 TI 的律师、后通知我、希望尽快得到该仿真模型来帮助我快速解决一些设计/稳定性问题 (如果我的回忆正确、并且我的 FAE 对于现有的这样一个仿真模型是正确的)。

下面是一个问题、我想让仿真模型帮我自己弄清楚、或许有人可以帮我省去仿真:

我正在使用一个采用 UCC25660的非标准应用(非常宽的输入电压范围、无 PFC、与在我的工作范围内保持 ZVS 所需的磁化电流相比、输出功率相对较低)、这迫使我在 Lm、Lr、 和 Cr (2-3的极低 Ln=Lm/LR 比率)、并且控制环路的稳定性/带宽有问题。

我看到了一个轻负载时的一致波特图、以及一个非常不同但在高功率时仍然保持一致的波特图、其中占"低"与"高"的功率随输入电压的变化而变化。 所有这些情况下的开关频率均低于 LR-Cr 谐振频率(我的原型 MgMin > 1)。  大功率响应不太稳定、增益较低、但在一直向下扩展到-180度之前、在环路中测量到0度的频率要低得多。

我只能用大约150-200Hz 的交叉频率进行补偿、在某些瞬态条件下、我的光耦电流增加超过 IFB 足够长时间、以至于 UCC25660增加了开关频率、以至于磁化电流崩溃、器件进入硬开关。 (我目前禁用了突发模式、因为我的宽输入范围存在其他问题、但当我意外启用它时、即使是 HF 突发模式也产生了非常糟糕的波形、具有许多硬开关。) 我已经附上了我的未补偿(I 型)波特图、我将其用作设计2型或3型补偿网络的基础。

此外、最高的 TSET 选项为我提供了一些相对于最小开关频率的安全裕度、我有时会看到启动和负载暂态变化时的不稳定性、这让我想起了次谐波振荡: 输出占空比远不及50%、其中 ISNS 在一半的周期内具有高得多的尖峰、而在另一半周期内具有低得多的尖峰。 启动期间的低频和降低输出电流时的高频都会发生这种情况。 将 TSET 从3号更改为1号会使这些不对称消失、但这也意味着我的满量程输出功率是在仅为55-62uA 的光电电流范围内实现的。

我猜可能是 UCC25660的 VCR 合成器和 Vth ramp 充当一种斜坡补偿、以防止次谐波振荡、并且基于我的开关频率的 TSET 的斜坡速率不足以满足我的一组参数。

我已经使用了 TI 的 UCC25660x_CALC_1.0.xlsx 电子表格、但是它没有给出关于稳定性/带宽的任何建议、也没有考虑元件容差。 我可以选择输入值、从而成功推荐我当前使用的设计、但我选择了基于我编写的 Python 仿真的当前设计、这些仿真既考虑了我的工作范围、Lm、Lr、Cr 容差(但都基于第一个谐波近似)、 而且看起来 TI 的电子表格无法自动考虑组件容差中 mg 的变化、因为电子表格会使您更新图形以匹配所选组件。

有人知道哪些因素会影响 UCC25660反激式的未补偿(1型)频率响应、或者为什么我会根据功率级别获得两个非常不同的波特图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan:

    我还没有对该控制进行小信号分析。 但这里的 simplis 交流仿真确实有用。 我会联系我的团队成员 、以便进行 保密协议处理。 处理 NDA 后、我会通过您的电子邮件与您共享仿真文件。 让我们 通过电子邮件对此进行重新分级。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够通过我的 TI 个人资料给我发送电子邮件? 否则、请将您的电子邮件地址发送给我、以便我们进一步讨论。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lamoore:  

    我已经向您发送了一封电子邮件、对其进行重新评级。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尚未收到此电子邮件、我对此进行了核对、但他们找不到任何阻止 TI 或使用您的姓名的内容。

    您能否通过我的一封个人电子邮件(已删除)与我联系、看看是否能解决该问题?

    [编辑]感谢您通过电子邮件与我们取得联系;希望我可以通过仿真设置来帮助我解决问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分享该仿真。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只得到一个瞬态模拟模型、而不是能够进行频域分析的模型;我希望现在能够得到频域模型、因为合适的系统工程师已经休假了...

    万一有其他人遇到这样的问题、我发现最大的问题是、即使我的光耦合器 LED 与1k Ω 并联、我也没有足够的阴极电流通过我的 TL431来获得良好的带宽、 这降低了我的整体相位裕度、并导致在低输出功率与高输出功率下出现不同响应(TLV431带宽更低)。 一旦我修改了电路以增加通过 TL431的电流(即使在非常低的光电流条件下)、我的频率响应现在在整个负载范围内相同、并且比以前更好。

    此外、通过瞬态仿真和实验室测试的试错、我发现更高的谐振回路电容和更低的输出电容都可以改善整个电路的频率响应、从而允许我进行更积极的补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan:

    我 向系统工程师发送了一封提醒。 只要我听到他的话,我就会回到你身边。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morgan:

    我们将通过电子邮件通知模型查询。

    谢谢!