请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56837 您好
但是、 根据数据表(220uF)、TPS56837的输出端的建议电容是否存在限制?
如果这是一个硬性限制、那么如果转换器驱动一个未知电路、并且其电源插座上具有未知电容、则这可能成为一个问题。
内部输出放电、它在这方面有什么作用吗?
Br
托马斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.