This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:开关选择 Ω

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352287/ucc5320

器件型号:UCC5320

我通过UCC5320来产生 μ A 至25V电压来驱动我的MOS管,同时我需要一个开关来控制驱动IC输出到MOS管的通断。我想知道是否有符合我需求的开关?或者说可以通过更换栅极驱动IC来实现我的需求。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好??

    您需要栅极驱动器以及栅极驱动器与 MOSFET 之间的串联开关吗? 第二个开关的用途是什么?

    您可以使用 UCC5320直接驱动 MOSFET。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为UCC5320只能输出HIGH或者LOW电平,不能输出一个HIGH μ A 至 Z来关闭栅极驱动到mosfet的回路 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家会回答这个问题、如果可能、您可以用英语发布问题、我们会提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您需要一个 tri 状态缓冲器。 我们的产品系列中没有专为该目的而设计的栅极驱动器。 分离输出 UCC5320S 具有两个在开漏配置下运行的输出。 或许这很有用。 您当前的实施可能是一个不错的选择。