This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:校准时电压超出范围错误

Guru**** 1554590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353830/bq34z100-voltage-beyond-range-error-while-calibrating

器件型号:BQ34Z100

大家好、

我有一个64节锂电池组

我尝试通过以下步骤来校准电压-

1.刷写最近的.srec 文件(bq_00_02_31)

将 VOLTSEL 位改为高电平、SLEEP 位改为低电平

3.将串联电池的数量更改为64

4.根据我们的用例更改分压器值、该值等于4015。

5.然后尝试在校准选项卡中校准电压,值为40833。

即使完成所有这些步骤、校准电压时仍会弹出误差"电池电压校正超出允许的范围"。

此致、

什雷亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreya:

    我建议验证您的分压器电路是否按预期工作。

    您是如何得到电压切断器的值4015的?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    因此、我的高侧电阻器值为5兆欧、低外部电阻器值为16.5千欧。 因此通过 R1/(R1+R2)、我得到的值为4015。 因此、对于我的电池组电压、记录的本例 BAT 引脚处的电压约为0.806V。

    此致、

    什雷亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreya:

    请使用此公式。

    请参阅此应用。 注意

    bq34z100-G1高电池节数和高容量电池应用

    此致、

    埃文