This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:VIN2和 VOUT 短路?

Guru**** 2520470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351782/tps2116-vin2-and-vout-short

器件型号:TPS2116

您好!

在下面的电路中、我在 VIN1的5V 输入与 VIN2的 USB VBUS 之间切换。
工作模式为优先级模式。
我目前遇到以下症状。
当 VIN1=5V 的输入且 VIN2=悬空时、在 VIN2上会出现与 VOUT 相同的电压。
  此时、VIN1的5V 电流为1A。
2. 接下来、当 VIN1=5V 输入、VIN2=USB VBUS 5V 输入时、VIN2 USB VBUS 的电流消耗为300mA、VIN1 5V 的电流消耗下降到700mA。
  VIN1+VIN2的总电流消耗为1A、与1相同。 VIN1和 VIN2似乎都输出到 VOUT。
我怀疑 TPS2116的内部 FFT 可能短路。
导致这些症状的 TPS2116原因可能是什么?
VIN1和 VIN2的5V 输入均为类型5.0V、并且不施加超过绝对最大额定值6V 的电压。

此致、

田口博之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想提出另一个问题。

    问题1:  

    在 VIN1=悬空、VIN2=USB VBUS 5V 输入、5V 输出至 VOUT 的情况下、了解其在下图红色框中所示的模式下运行是否正确?

    问题2.

    哪个输入 VIN1或 VIN2用于数据表函数方框图中"控制逻辑和栅极驱动器"的电源?

    此致、

    广之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    您的器件好像已损坏。 我在输入端仅看到1uF 电容-我之前已经看到过、当器件切换时、电缆电感和开关电源延迟会导致输入电压暂时超过6V、从而使器件断开。 您是否可以换用新的器件并确认行为、如果是这种情况、则在器件上放置更大的输入电容?

    问题1: 是的、是这样。

    问题2. 无论输入是较高的电平为器件电路供电-数据表电气特性表的 Iq 部分提供了这方面的说明。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    我将用正常的器件替换该器件、并检查它是否暂时超过6V。

    我了解 Q1和 Q2的答案。 谢谢你。

    谢谢。

    广之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    谢谢、如果您有其他问题、请告诉我结果。

    谢谢。

    帕特里克