This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:当 Vbus 和 AUX 同时供电时损坏

Guru**** 2528450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353948/ev2400-got-damaged-when-both-of-vbus-and-aux-power-supplied

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:TPS2113A

团队、

我的客户报告说、当同时提供 USB Vbus 和 AUX 电源(5V/2A)时、EV2400已损坏、因为 EV2400行为似乎不稳定。 客户已确认 U8 (TPS2113A)已烧坏。
因此、客户询问我们以下问题。
1.现在是否正式支持 AUX 供电? EV2400网页(www.ti.com/.../EV2400)上有一个"未来升级"符号。
2.同时使用 USB Vbus 和 AUX 电源时、EV2400是否可能会损坏?
3. 500mA Vbus 的功率(5V/EV2400)是否足以支持 EV2400?

谢谢。
瓦佐信彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信彦:

    根据 EV2400原理图、我认为 AUX 电源应该可以正常工作、如果两者都连接、不会引起问题:

    U8是一款自动切换电源多路复用器、AUX 提供5V 电压(在 LDO 调节后)、USB 电源提供的5V 电压是 IN1和 IN2上多路复用器的两个选项。 我认为、除非 U7存在问题、否则这两个连接都应在建议的电压工作条件下进行。

    如果可能、客户能否测量从 U7上的 VOUT 传递的电压和电流、以查看 U7是否存在问题?

    是的、仅 USB 的电源就足以使用 EV2400。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的快速回复。
    让我将这些通知给客户、如果需要、我会联系您。

    此致、
    瓦佐信彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信彦:

    明白了、谢谢!

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺