This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80:PACK 引脚与芯片唤醒/关断的关系

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353771/bq40z80-bq40z80-pack-pin-relation-to-wake-up-shutdown-of-chip

器件型号:BQ40Z80

您好!

我有一个与使用 PACK 引脚从关断模式恢复相关的问题。 我正在设计一个按钮电路、将电池(电芯)电压传递到 PACK 引脚、以便从关断中恢复。 但是、我需要将我的电路与主放电输出隔离。 能否使用串联二极管连接到 PACK+引脚的10k Ω 电阻器、如下所示:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此按钮在我们的 bq40z80EVM 上实现。 下面的文档包含第23页的原理图、供您参考我们的团队是如何实现此功能的。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubz5 

    在上图中、"7P"连接到 BAT 引脚。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到了 EVM 上的实现、但我需要进行一些修改、如上一篇文章中所述。 我需要知道、是否可以将串联二极管串联 到10k Ω 电阻器来为 PACK 引脚供电。 详细原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为添加此二极管应该可以、由于此二极管、PACK 引脚上的电压会略有下降、但它应该正常工作。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺