This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:使用太阳能电源仿真器进行充电

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353807/bq25638-charge-with-solar-power-source-simulator

器件型号:BQ25638
 TI 团队您好,
   我们发现当我们使用太阳能源仿真器进行充电测试时。
在4.1V 时、Vbus 输入10 -30mA 电流、用于为电池充电的 BQ25638为0mA、这种现象也出现在 EVM。中
我想知道为什么如果满足以下条件、bq25638无法在10 -30mA 的条件下充电?随附了我们的测试报告。
1 VBUS > VBAT + VSLEEPZ
2 VVBUS < VVBUS_OVP
3 EN_HIZ = 0
4 VSYS < VSYS_OVP
5 TJ < TSHUT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eajon:

    测试是使用4.1V 的电池开始、还是电池电压逐渐充电至4.1V?

    此致、

    凯瑟琳·赫卡贝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该测试从4.1V 的电池开始。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eajon:

    BQ25638是一款100mA 5A 充电器、不适用于在适配器电压接近电池电压且输入电流较低时实现可靠充电启动。

    我建议:

    1. 增加适配器电压。  适配器电流较低时、输入功率与输出功率之比太低、无法启动。  这就是为什么当电池电压为3.6V 且适配器电流相同时、器件可以成功启动并充电的原因。  
    2. 在相同的适配器电压下、开始以较低的电池电压(<= 3.8V)充电、然后缓慢增加至4.1V、进行测试。  在较低的电池电压下成功启动后、器件将继续充电。

    此致、

    凯瑟琳·赫卡贝