This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24104:原理图设计审查申请

Guru**** 2516890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350227/bq24104-request-for-schematic-design-review

器件型号:BQ24104

大家好、

客户电路板上存在完全充电问题。 充电8.33V 至8.4V 后、充电状态为"正在充电"。 是否应将 TCC 电容器更改为更高的电容? 请检查并告知我。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_BQ24104.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    我有几个问题:

    输入电压/电流是多少?

    充电8.33V 到8.4V 后的充电状态为"正在进行中"

    我在这个问题上感到困惑、电池可以充电至8.4V、还是电池不能充电至8.4V?

    您是否在问为什么电池使用8.4V 电池时电池无法充电?

    您能解释一下这个问题吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    很抱歉我的错。 存在一个8.4V 充电电压的拼写错误。 电压不是8.4V、而是8.34V。

    输入电压/电流是多少? 9V 和3A 以上。

    电池充电到8.4V 还是电池无法充电到8.4V?  电池无法充电至8.4V。

    请检查并告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我在这个 问题上仍然感到困惑。 充电电压设置为8.34V。 当电池达到8.34V 时、电池应该达到充电终止并停止充电。 您未看到充电终止、并且电池仍处于充电模式。 是这样吗?

    电池电压为8.34V 时的充电电流是多少、电池电压是否继续增加到8.35V?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    充电电压设置为8.4V。 当电池电压达到8.33V 至8.34V 时、STAT1 LED 闪烁而 STAT2 LED 熄灭。 电池电压从8.33V 重复上下8.34V。 客户正在检查电池电压从8.33V 到8.34V 时的充电电流、我会告诉您是否从他们那里获得。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffery

    如果他们提高输入电压、问题是否得到解决?

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:

    他们将在超过10V 输入电压的条件下验证其电路板。 附加内容是电池充电电压图。 请检查一下。

    e2e.ti.com/.../Battery-charge-voltage-graph.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    谢谢、我将等待结果。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请在下方查看、并告知我您的意见。

    附加内容是电池充电电压图。 请检查一下。

    电池充电电压 graph.pdf

    [/报价]

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    输入电压是否大于10V?  

    我的问题是输入电压过低。  

    他们将验证其主板是否处于10V 以上输入电压的条件。

    这就是我正在等待的测试结果。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请告诉我、当充电电压设置为8.4V 时、您的建议输入电压范围。 我会让他们提出建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    TI 建议输入电压至少要比电池电压高1.5V 至2V。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:

    客户在11V 输入电压和1.3A 充电电流的条件下测试了他们的电路板、但仍会出现此问题。 是否还有其他需要检查的点?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    请参阅此 E2E 帖子:E2E 帖子

    原因可能是充电器电池检测电压和电池电芯之间的串联电阻过大。

    此致、

    克里斯蒂安