This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:UCC24630死区时间

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354403/ucc24630-ucc24630-dead-time

器件型号:UCC24630

您好!

我的客户将 UCC24630用于 ACF 反激式和次级侧高侧。

他们发现、在高/低交流输入电压下、死区时间会形成2us~0.5us、 因此电流会流过 MOSFET 的体二极管太长时间、导致 MOS 变得很热。

我们必须将 Rtblk 从22k 更  改为47k、但它无法正常工作。 这一现象还有其他原因吗?

下表是客户计算结果、我使用 TI 工具进行了如下检查

e2e.ti.com/.../UCC24630_5F00_skynet.XLSX

还发现 Vgs 在12%输出负载后未完全导通。

红色:SR 栅极、蓝色:SR、VDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock 

      

       


    、 UCC24630 Excel 计算器工具(TI #SLUC582A)专为"低侧 SR "配置而设计、未考虑7/13偏置:Sec 的匝数比对 VPC 和 VSC 电压的影响、同时还提供了一些其他详细信息。 请参阅配置指南 ">www.ti.com/.../slua861第4页、了解如何修改"具有偏置绕组的高侧 SR "的 VPC 和 VSC 电阻值计算。 此致、 乌尔里希