This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952中未触发 OCC

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354343/bq76952-occ-not-triggering-in-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们一直在尝试使用以下配置设置测试 BQ76952中的 OCC 保护、这些配置设置已使用 BQSTUDIO 进行了交互参考。

1.将"EnableProtectionsA"寄存器设置为0x10以仅启用 OCC。 已禁用其他保护、包括 SCD、OCD1、OCD2、COV、CUV。

2.将"CHGFETProtectionsA"寄存器设置为0x10,以仅启用 OCC 故障的触发。 如果触发 OCC、则此设置应禁用充电 FET。

3.由于测试中未使用任何 NTC,因此"EnableProtectionsB"和"Enabled ProtectionsC"中的所有位都已设置为0x00。

4.此外,"DSGFETProtectionsA"、"DSGFETProtectionsB"和"CHGFETProtectionsB"已设置为0x00,以确保无 NTC 不会影响测试。

5.在电流测试中、使用了2毫欧的感测电阻、并将"OCCThreshold"设置为4mV、这意味着2A 的电流应触发 OCC。

6."OCCDelay"已设置为3.3mS、其他包括"OCCRecoveryThreshold"和"OCCPACKTOSDelta"在内的值已设置为-50mA、恢复时为2000mV。

7.此外、"DAConfiguration"寄存器设置为0x05以确保电流测量单位为 mA。 "ChgCurrentThreshold"设置为50mA、将"CCGain"设置为0.2m Ω。

所有上述设置均已使用 BQSTUDIO 软件进行交叉验证。

尽管有所有这些配置、但在 SCD、OCD、COV、CUV 等其他配置正确触发时、OCC 不会触发。 尽管充电器提供15安培的充电电流(由 AFE 读取为13847 mA)、但 OCC 无法触发。

请帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi、

    您能否共享.gg 文件?

    只应将 CHGFETProtectionsA 设置为0x98、否则可能会增加额外的延迟。 这应该是可以的、因为在 EnableProtectionA 中禁用了其他保护。

    是否可以使用 bqStudio 记录此测试的日志? 是否设置了任何 Safety Alert A 寄存器?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙