This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510EVM:化学成分 ID 选择

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354692/bq27510evm-chemistry-id-selection

器件型号:BQ27510EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27510-G1GPCCHEM

我当前正在使用 Bq 电量监测计评估软件 v1.12 工具、用于校准 bq27510-G1 IC 使用 LP8060 (3.7V 2000mA)锂聚合物电池。

 我经常遇到更新状态寄存器未更改为0x01的问题。 无论我放电(静置5小时)/充电(静置2小时)多少次、更新状态都保持为零。

在夜间进行的最近一次放电之后、我注意到在初始化跟踪阻抗之前清除了 RUP_DIS 位。  阅读第2 #6页的应用手册 SLUA597后。 它指出、如果发生这种情况、通常意味着我具有错误的化合物 ID。 必须是这种情况、因为我也在 Ra 表中看到了负值。

我已经选择了默认 化合物 ID 0100  由于 制造过程中电池的化学成分与 LiCo02阳极/石墨阳极匹配。 有人能告诉我是否应该使用不同的化学 ID 吗? 我已随附了电池的 pdf 文件和放电日志文件。

e2e.ti.com/.../2011_5F00_MSDS_5F00_LP803860_5F00_2000MAH_5F00_.pdfe2e.ti.com/.../log_5F00_24042024_5F00_discharge.log