This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:使用此器件为7段显示器供电的最佳电压是多少?

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355225/tlc59283-what-is-the-optimal-voltage-to-power-7-segment-displays-with-this-part

器件型号:TLC59283

您好!

  我正在使用一些 TLC59283 IC 来驱动七段显示器 、HDSP-521G、Vf = 2.0V。 为了提高 TLC59283的效率并最大限度地减少发热、为 LED 显示屏供电的理想电压是多少? 3.3V 或5.0V? 我想我只需要介绍每个细分市场的20mA。

另外、是否有办法使用一个电位器来控制 三个 TLC59283 IC 上的电流? 客户端需要对所有数字进行通用的亮度控制。

谢谢!

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    请参阅下图:

    从上图中可以看出、如果您需要大约每个段的20mA、那么您的输出只需要大约0.5V 的压降电压。 因此、根据 LED 的正向电压、Vf = 2V。 我认为3.3V 就足够了。

    BR、Jared