This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:是否可通过不同的电压为不同的 LED 输出通道供电?

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355267/tlc59283-can-different-led-output-channels-be-supplied-from-different-voltages

器件型号:TLC59283

您好!

  我有一个 TLC59283应用、其中一些通道是3个串联的 LED (Vf = 2.1V、总共6.2V)、但其他通道仅为1个 LED (Vf 总共2.1V)。 我看到此器件的最大 LED 电压为10V、但我可以为某些通道的阳极提供7V 电压、而其他通道的阳极提供3V 电压吗? 对于所有通道、这比使用7V 更高效。

谢谢。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    是的、当然您可以这样做。

    BR、Jared