This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531EVM-184:UCC27531EVM-184

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348209/ucc27531evm-184-ucc27531evm-184

器件型号:UCC27531EVM-184
主题中讨论的其他器件:UCC27531

通过测量 J6和 J12的电压、发现6个中的4个为-5.5V。 您能不能核实原因 、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从您提供的图片中、我看到 J1短路。 J1上的跳线具有开箱即用功能、它将两个隔离电源的12V 输入短接、其中一个电源输出~9V 到"+VDR"节点(以-VDR 为基准)、另一个输出~5V 到"发射极"节点(以-VDR 为基准)。 执行此功能是为了支持 IGBT 栅极驱动、从而使栅极能够在-4.75V 至17.25V 之间摆动。 用户指南的第2.4节对此进行了说明。

    由于您没有在 PWM 上输入、因此在 GATE 和 GND (-VDR)之间测量时、UCC27531器件将正确输出0V。 不过、发射极节点上仍然有~5V 的电压、因此在栅极和发射极(J6和 J12)之间进行测量将产生大约-5V 的电压、这正是您所测量的结果。

    对于其他2个、您能否验证您在 J6和 J12之间测量的电压是多少? 您是否还可以验证 J1是否短路、C5是电容器而不是电阻器、并且这些部件上的 R5未组装?

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是跟进看看您是否仍需要帮助。  我很乐意继续提供帮助、也可以点击"Resolved"按钮关闭该主题。

    谢谢。
    鲁巴斯