This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:有关 UCC27424新数据表的问题。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350606/ucc27424-question-about-ucc27424-new-datasheet

器件型号:UCC27424

大家好!

我的两个客户使用 UCC27424进行大规模生产。

器件数据表最近进行了更改。

目前、他们对数据表有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
以下是 UCC27424新旧数据表之间的不同输出电阻点。

数据表版本          :     SLUS545E (旧)              SLUS545F (新)

输出电阻高(欧姆):   最小值/典型值/最大值--> 18/--/45          最小值/典型值/最大值-->-/1.2/2.5
输出电阻低(欧姆):   最小值/典型值/最大值--> 1.2/--/4.0         最小值/典型值/最大值-->-/0.7/1.2

与旧芯片相比、UCC27424新芯片的输出电阻有了很大的改进。
新芯片和旧芯片中输出电阻的测量方法和条件是否相同?

问题2.
如果问题1的答案是肯定的、那么 这种改进的原因是什么?
是否是新工艺中开关元件(PMOS、NMOS、双极 NPN 晶体管)的驱动能力改进?   
或者开关元件尺寸改变得更大、从而降低输出 
电阻?   

问题3:
为什么 TI 设计的 输出电阻值与旧芯片相似?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    PCN 描述了更改的原因。 该器件符合新制造流程的要求、该认证流程的部分内容是对器件进行重新定性、以确保达到性能预期。 在此测试过程中、我们发现某些规格优于原始数据表、然后更新了最新的数据表、以匹配这些规格和器件的性能。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    非常感谢您的答复。

    我可以问您一个问题、如下所示?

    问:
    这些输出电阻改进是否有意为之?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    在转向新的制造流程时、我们期望得到改进。 在测试过程中、我们发现某些特性会得到很大改善、本例中的输出电阻也是如此。 请查看 PCN、因为它会说明制造流程的变更以及由此引起的特性变更。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    非常感谢您的答复。

    结果、我不明白 TI 为什么改变了输出驱动器的 Ron。
    是否有任何您的客户在使用新的晶圆厂 UCC27424时遇到问题、因为较低的 Ron 会导致开关噪声增加?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    通常、产生开关噪声的不是输出电阻。  开关损耗取决于电路/应用、因此它们因应用而异。 采用新的制造流程时预计会有改进、所改进的特性反映在 PCN 和更新的数据表中。

    谢谢。
    鲁巴斯