This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77207:BQ77207

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77207, BQ77307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355240/bq77207-bq77207

器件型号:BQ77207
主题中讨论的其他器件: BQ77307

您好的团队

我正在寻找购买 BQ77207 IC、可以从 TI 网站购买、但我们需要具有过压保护–3.9V 和欠压保护–2.2V 的定制 IC。

我们需要20,000 IC。 我们是位于 Innisfil 的锂电池制造商。

我们的公司链接:-重型卡车锂电池 LFP -购买 RoadWarrior ( roadwarrior-inc.com )

我能否获得联系信息(电子邮件)以便我们与之联系购买

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhimanyu:  

    我是负责这些器件的市场营销工程师、也是此类咨询的正确联系人。 在定制规格开发的情况下、我们通常不会对这些服务收费、但确实需要大量的业务案例才能启动此类项目。 至少从上面提到的初始数量来看、这并不完全符合此器件的要求。  

    在这种情况下、我的建议是评估 BQ77307保护器 IC、它将具有丰富的功能集、可以利用这些功能集和可编程阈值来根据您的要求对其进行微调。 这可以通过利用低成本 MCU 在上电时写入所需的阈值来实现、并且 TI.com 上的产品文件夹中的支持文档中提供了进一步的说明、该文档位于: https://www.ti.com/product/BQ77307

    如有任何进一步的问题、请告知我们。  

    此致!  

    -Luis Torres