This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14140-Q1:在首次施加几分钟的 VDD 和 EN 后、未检测到输出。

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354995/ucc14140-q1-output-is-not-detected-after-few-minutes-first-vdd-and-en-is-applied

器件型号:UCC14140-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在会在自己的 PCB 中测试 UCC14140-Q1和 UCC23133-Q1。

我与另一位专家审阅了这些原理图;

UCC14140-Q1: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272684/ucc14140-q1-looking-for-the-reference-for-single-output-system-configuration

UCC2333-Q1: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273989/ucc23313-q1-please-review-the-schematic

问题是、在他们根据上述审查结果制作了第一个样品后、该 PCB 就运行良好。

但他们做了二次采样,一些布局改变了,出现了异常输出。

1.施加了主电压12V 和 IO 电压5V ->将 UCC14140-Q1和 UCC2333-Q1的 EN 引脚施加为高电平-> VDD 输出在大约5~30秒后下降到0V。

2.在这种情况下,必须施加 EN 引脚高电平2~5次,通常可检测到 VDD 输出。

3.输出端未连接负载。 (FET 侧)

我附加第1个样片(工作状态良好)和第2个样片(工作状态不佳)的 PCB 布局。 您能评论一下这2个布局吗? (这两个布局的原理图相同。)

e2e.ti.com/.../8446.Layout.zip

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase、我已经查看了您的布局、请在下面找到我的反馈、

    -对于单输出配置,RLIM 不应连接到 VEE ,而应连接到 VDD 或将其保留为最后一个选项。

    -输入侧/初级电容:

    • 将100nF C5电容器靠近(VINP-GNDP)引脚6-8或7-9放置。
    • 将10uF C3和 C4电容器置于100nF 电容器旁边。
    • 0欧姆电阻器 R17无需靠近、您可以将其放置在输入电容器的左侧。

    -输出侧/次级电容:

    • 将100nF C37电容放在(VDD-VEE)针脚29-27或28-36旁。 将它旋转90度、因此它处于垂直位置。
    • 将10uF C36靠近 C37放置。

    -反馈电阻 R3和 R4。 它们看起来不错。

    谢谢你。