This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:整合了评估板、以符合所需的规范

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2373-4EVM-758, PMP20878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354271/tps2373-4evm-758-combination-of-evaluation-boards-to-meet-required-specifications

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件:TPS2373、、 PMP20878PMP

您好!

客户希望达到以下规格:

・PoE++(IEEE 802.2bt)

・ó n PD

・4类

・8类

・输出电压=24V

是否有评估板可与 TPS2373-4EVM-758配合使用以符合规范? 由于 TPS2373是接口、我正在寻找电源部件的评估板。

有适合 PMP20878的材料、但设计需要时间、因此我很高兴能通过评估板实现它。

https://www.ti.com/tool/ja-jp/PMP20878#tech-docs

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie:

    感谢您的联系。

    我会让 TI 的现场应用工程师对您的申请提供支持。 他/她稍后应该通过电子邮件与您联系。

    PoE PMP 参考设计电路板并非始终可用。 我会为您检查一下。   

    此致、

    帝昂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang-san:

    感谢您的支持。

    我期待您的答复。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    不用客气。 我会随时向您通报最新情况。

    此致、

    帝昂