This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:查询 BQ40Z80容量显示

Guru**** 2341440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353765/bq40z80-inquiry-regarding-bq40z80-capacity-display

器件型号:BQ40Z80

您好、TI 专家

客户在复查 BQ40Z80期间、遇到有关容量显示的问题。

充电/放电开始后不久、将显示100%/1%...

要设置以下产能、我需要修改哪个部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    此电量监测计和电池的学习周期是否已完成?

    此外、是否有这种情况的日志文件和电量监测计的.gg 文件、我们可以查看监测计内发生的情况?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../test_5F00_lipo4_5F00_23_5F00_Second.gg.csv

    我的工作方式如下。 我犯了什么错? 有没有做过其他的事情?

    1. F/W 写入(bq40z80_V0_04_BUILD_5.srec)
    2.化学方案(Tenegy, 30078 15Ah)
    3.数据存储器写入(附加文件)
    4.复位
    5.充电


    电池寿命4 15Ah、7S1P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据上面的.gg 文件、单元格中没有完成学习周期。 通常在这时监测计会学习精确监测所需的参数以及 SOC、SOH 等。

    此外、您能否确认堆叠中单节电池的容量是15Ah? 设计容量应设置为堆叠中单节电池的容量。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是1cell 16Ah。   

    电池也有问题。 我的一些设置也出错了。  

    如何 学习循环?   

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面的文档介绍了如何开始 bq40z80的学习周期:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua777 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺