This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:编程到 BQ28Z610DRZR 后、EV2400进行验证

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354931/ev2400-does-ev2400-verify-after-program-to-bq28z610drzr

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好!

 我已使用 EV2400将.srec 文件编程到 BQ28Z610DRZR、在 BQ-Studio 屏幕上、仅通知它编程成功。

 我想进一步了解 EV2400编程过程、它是否与其他编程过程相同、例如:读取文件需要编程->计算校验和->将程序加载到 IC ->读回数据->计算接收数据校验和->发送前比较校验和和回读。

除此之外、我还担心:在编程过程中、如果数据的一个或一位因环境噪声而发生变化、EV2400是否会通知成功。 例如:.srec 文件中的数据= 0x01、但它发送到  BQ28Z610DRZR = 0x02、EV2400可以识别这一点吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    Unknown 说:
    我想了解有关 EV2400编程过程的更多信息,它是否与其他编程过程相同,如:读取文件需要编程->计算校验和->加载程序到 IC ->读回数据->计算接收数据校验和->发送前比较校验和和和回读。[/Sum]

    这与 EV2400完成的 I2C 编程过程大体相同、因此使用一个校验和、这样应该能够捕捉到编程期间可能发生的大多数错误。 如果校验和出现错误、EV2400将通过 bqStudio 报告。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺