This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:连接到 VC0

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343721/bq79616-connection-to-vc0

器件型号:BQ79616

您好!

我将开发一个采用堆叠的4个 BQ79616的电路板。 基本器件通过串行 Rx/TX 与 MCU 通信、其他3个器件采用菊花链和隔离方式、包括电源。 我的问题与 VC0的连接有关。 数据表的第187页的图显示了连接到器件公共接地的 VC0。 这是一项要求、还是只能将其连接到电池的负极端子? 仅供参考、如191页所示、我将从外部为器件供电。

提前感谢、

贝尔尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernardo、
    当使用电阻梯时、您需要填充 J16以将 CELL0和 CELL0S 连接在一起并将两者接地。 此外、您需要连接 J14以将 VSTACK (连接到 Cell16S)连接到 PWR。  

    CELL0S 和 CELL16S 是用于测量这些电池的感测线。

    PWR 和 CELL0是用于为电路板供电而不是用于测量的电源线。  

    使用电阻梯时、它们会短接在一起、因为我们不担心线束导致的任何 IR 压降。
    不过、在使用电池时、您希望这些跳线不填充、以便将它们分离、因此我们在 CELL0S 和 CELL16S 上具有更高的精度。

    此致!

       昆廷