This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:7A 负载测试时、上 MOS 管加热高达90度严重、SW 占空比跳变、COMP 环路、极点过零点频率参数如何设置匹配设计

Guru**** 2533820 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我之前在中国 E2E 站点上对此进行了回复、但继续将完整的问题发布在此处、并包含原理图和快速入门计算器文件。

    此致、

    时间