This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:误差放大器输出端的控制电压范围是多少?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143, UCC28C43, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355332/lm5143-what-is-the-range-of-the-control-voltage-at-the-output-of-the-error-amplifier

器件型号:LM5143
主题中讨论的其他器件: UCC28C43LM25143

您好!

误差放大器输出端的控制电压范围是多少? (COMP 引脚)

我们需要知道这一点、以便能够正确调整感应电阻器的大小、因为增加斜率后、我们可能会使感应电阻器过大

针对 PWM 比较器输入端的控制电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    继续使用 LM5143快速入门计算器来调整检测电阻的大小。 您不应该遇到 COMP 的动态限制。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、从方框图中可以看到检测电阻可能高达  0.066V/I (peak)。

    从方框图中可以看到、斜坡补偿好像添加到了单独的分支中、因此看起来不必 将检测电阻的值减小到"允许"添加的斜率。

    不过、我们很想知道误差放大器的控制电压范围是多少?... LM5143用来控制基于 LM5143的降压转换器的该电压范围。 例如、Ucc28c43、控制电压范围在5V 至1.4V 之间。 您需要了解此信息以便制作反馈环路波特图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在 LM5143上的另一个线程中得到了解答、因此我想我们现在可以关闭这个线程了。 我建议查看仿真模型以获得更多见解、例如 PSPICE 或 SIMPLIS。

    PS:如果 Vin-max < 42V、则可使用 LM25143。