This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:需要为 LM5143配备栅极-源极电阻器?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355326/lm5143-need-gate-source-resistor-for-lm5143

器件型号:LM5143

您好!

LM5143数据表似乎表明、如果没有栅极-源极电阻器且该通道被禁用(EN=0)、那么它的高侧 FET 将最终导通 并保持导通状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    当 EN (以及 VCC)为低电平时、栅极下拉电阻较弱。 虽然我们未看到任何问题、但您可以在栅源之间添加100kΩ 电阻器。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样非常感谢、在执行双路降压单输出时...是否可以实际仅禁用其中一个通道?...例如在轻负载条件下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将 EN2拉至低电平来禁用第二相位。