This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:快速入门计算器文档给出了错误的结果

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355449/lm5143-quickstart-calculator-doc-giving-wrong-result

器件型号:LM5143

您好!

我们针对 LM5143使用了一个单输出

其17-32vin、13v5输出30A 输出和450kHz

https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC

...计算器正在调用一个7.1mR 感应电阻器...这是太高的电阻,将不起作用。

因此、您是否同意此计算器对我们用处不大?

此外,如果你 输入一个拼写错误并尝试更正它,那么你只是松了该单元格 completely....it 要么变黑,或 其中有很多#S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    然后发送文件。 分流电阻根据所需的电流限制设定值计算得出、该值应为满负载额定值的130-150%。 由于步进电流为15A/相、因此电流限制应为20-23A/相。 将一半的纹波电流添加到获得峰值电流、则分流器应在3mΩ 附近。

    此致、

    时间