This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1:输入侧使用双向与单向 TVS 二极管的原因

Guru**** 2537160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353889/lm7480-q1-lm7480-q1-reason-for-bidirectional-vs-unidirectional-tvs-diode-on-the-input-side

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS73801

您好、TI!

我讨论过此主题 LM7480-Q1:在输入端使用双向与单向 TVS 二极管的原因-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 、介绍如何使用单向二极管、这种二极管会出现负瞬态和正瞬态。

我正在寻找一款能够在其输出引脚承受正负瞬态的 LDO。   通常、许多 TI LDO 在正极侧指定更高的电压、而负极电压的二极管压降通常为-0.3V、作为绝对最大额定值。 那么、如果在输出端使用单向 TVS 二极管、而不是双向 TVS、会发生什么情况呢? 因为它会在正瞬态期间钳位到更高的电压(比如+30V)、并充当负瞬态的正向二极管。 这对我有用吗? "我怎么知道?

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    欢迎使用 e2e。

    正极侧工作正常、但负极侧基本上是通过二极管使其短路。 因此、将超出 LDO 绝对最大值。

    这只是为了显示、我知道您没有使用此控制器。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiven:

    感谢您的答复。 如果我理解对您的理解是正确的、在负瞬态期间、LDO 的电压为-0.7V、其中其绝对最大值为-0.3V。 这就是它偏离最大绝对额定值的方式。 我的理解是否正确?

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    理解是正确的。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiven:

    感谢您的澄清。 在这种情况下、我想将 TPS73801 LDO 用于我的应用、因为它的 OUT 引脚具有+/-20V 绝对最大额定值。 那么我可以在输出端使用单向 TVS 二极管。 请参阅以下主题、了解我的要求。 建议我的方法是否正确。

    TPS73801:具有瞬态保护功能的低功率 LDO。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我可以看到您从合适的团队获得了答案。

    现在关闭此主题帖。

    此致、

    S·迪尔