This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:放电电池的充电电压

Guru**** 2514705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351295/bq24074-charge-voltage-on-discharged-battery

器件型号:BQ24074

您好!

在测试客户项目的合规性时、我注意到蓄电池放电至蓄电池"放电保护"运行并自行断开。

当电源恢复时,充电器不启动?  

这是因为充电器 IC 想要查看是否连接了电池或者它们是否是设计的问题吗?

此致

史蒂夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您能否先帮助确认我的理解是否正确。 您所指的"深度放电保护"在电池组中是否正确?  

    假设在这种情况下、充电器可能由于未检测到存在电池而无法启动。 电池检测例程的一部分是短暂(250毫秒)向 BAT 引脚输出施加电流、在电池组保护器开路时将其闭合。  

    您是否碰巧知道关闭电池保护电路的触发器?

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Garret  

    是的、正确、电池组在2.7V 电压下自行断电  

    我发现它有点命中或缺失,如果电池是否开始充电。 (在端子上省去另一个电池肯定会启动充电过程)

    我需要把的范围,以进一步检查为您,这可能是几天,因为装置是设置在一个处理室。

    我在电池出现一些故障后进行了一些测试、目前很难访问。  

    只是想一下、大安时电池是否会影响该脉冲?  

    该系统有一个20 Ah 的电池、但目前我正在使用一个10 Ah 的电池进行测试

    脉冲电流是多少?

    此致

    史蒂夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    施加的电流将是预充电电流、大约是快速充电电流设置的10%。  

    了解到可能需要几天时间、因此如果有更新、可以随意回复此主题。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    在日志记录会话期间不会意外地关闭所有功能。

    当我第一次打开电池时、电池没有开始充电。

    第二天我回来时发现它正在充电、回顾一下数据、我可以看到几个电流脉冲。 这需要一个多小时、然后在较低电流设置开始充电、直到电池达到~3伏、然后以100%的速率充电。

    因为这是一个客户产品、所以我不能在开放的论坛中全面讨论。  

    我将记录我找到的内容、并将其放入我的报告中。

    非常感谢您的帮助。

    史蒂夫